将设备添加到逻辑名称

使用
逻辑名称属性
将控制设备或网络添加到逻辑名称,从而使其继承逻辑名称的安全权限。
要将设备添加到逻辑名称
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    网络和设备
    ,直至显示逻辑名称。
  2. 右键单击逻辑名称,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    逻辑名称属性
    中,选择
    添加
    。
  4. 在
    设备浏览器
    中,选择设备或键入尚不存在但将在稍后添加的设备的网络相对路径。
  5. 完成后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal