为控制设备分配逻辑名称

逻辑名是标识控制网络或设备的别名。在配置
RSLogix 5000
控制器的安全设置之前,在
FactoryTalk Administration Console
中添加逻辑名称。如果分配给区域或应用程序,逻辑名称会继承该区域或应用程序的安全权限。
使用
设备属性
为控制设备分配现有的逻辑名称,或为设备添加新的逻辑名称。
要为控制设备分配逻辑名称
  1. 展开
    网络和设备
    ,直至显示网络或设备。
  2. 右键单击网络或设备,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    设备属性
    中,
    逻辑名称
    列表会显示为设备或网络分配的当前逻辑名称。
  4. 或者:
    • 分配新的逻辑名称。选择
      <新建...>
      。在
      新建逻辑名称
      中,输入描述性名称,然后选择
      确定
      。
    • 从现有的逻辑名称中选择,或更改与设备关联的逻辑名称。选择
      逻辑名称
      下拉列表,并选择要分配给设备的逻辑名称。
  5. 选择
    确定
    。
  6. 如果不同计算机到达设备的相对路径不同,则为网络中每台可访问设备的计算机上的控制设备分配相同的逻辑名称。
    小贴士:
    如果更改控制设备的逻辑名称,安全权限仍然保持与第一个逻辑名称相关联。为设备重新添加安全权限,以便将它们与新的逻辑名称相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal