删除逻辑名称

当不再需要使用逻辑名称作为控制设备或网络的别名时,从
网络和设备
将其删除。删除逻辑名称后,与其相关联的设备的安全权限将还原为设备或网络的安全权限。
重要提示:
因为
RSLogix 5000
控制器不使用网络相对路径,若删除与
RSLogix 5000
控制器相关联的逻辑名称,将会导致不可预料的后果。
要删除逻辑名称
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    网络和设备
    ,直至显示
    逻辑名称
    。
  2. 右键单击逻辑名称,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal