逻辑名称属性

如何打开“逻辑名称属性”?
在
浏览器
窗口中,展开
FactoryTalk
网络或 Local Directory 树,直至找到要分配该逻辑名称的应用程序或区域,右键单击该区域或应用程序,指向
逻辑名称
,然后单击
新建
。
或者,在
资源编辑器
中打开
新建逻辑名称
,或者打开
浏览器
中的
逻辑名称
树(如果可用)。
逻辑名称属性
可用于:
  • 查看与逻辑名称相关联的控制设备
  • 从逻辑名称添加或移除控制设备
  • 通过资源分组查看或移除与控制设备相关联的区域
使用以下设置来编辑逻辑名称的属性。
设置
描述
逻辑名称
选择逻辑名称以编辑与该逻辑名称关联的控制设备。要创建新的逻辑名称,请选择
新建
,然后在
新建逻辑名称
中键入逻辑名称。对于
RSLogix 5000
控制器,键入与控制器中存储的设备名称相同的名称。具有相同逻辑名称的设备在不同的控制网络和不同的计算机中共享安全权限,即使这些设备配置了不同的驱动器名称或网络路径。
定义了逻辑名称之后,为控制设备创建安全权限。新定义的安全权限现在即与逻辑名称相关联。任何在添加逻辑名称之前添加的安全权限仍然保持与设备的网络相对路径相关联,不会复制到逻辑名称。
因为
RSLogix 5000
设备没有网络相对路径,所以要在配置安全权限之前为
RSLogix 5000
设备定义逻辑名称。
设备成员
该列表显示选定逻辑名称引用的设备的网络相对路径。
要将设备添加到选定的逻辑名称,请选择
添加
。可添加多个设备到单个逻辑名称,但不能添加单个设备到多个逻辑名称。要保存更改,请选择
应用
。
要从选定的逻辑名称移除设备,请选择设备然后选择
移除
。
关联的区域
如果所选逻辑名称是硬件资源分组的成员,该字段显示逻辑名称继承安全权限的区域。此字段中的信息仅显示为一个引用。不能编辑此字段。
要从区域中移除逻辑名称,请选择
移除
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal