将设备从逻辑名称中移除

使用
逻辑名称属性
将设备关联从逻辑名称中移除。
重要提示:
请勿将
RSLogix 5000
控制器从逻辑名称中移除。因为
RSLogix 5000
控制器不使用网络相对路径,若从逻辑名称中将设备删除,会导致不可预料的结果。
要将设备从逻辑名称中移除
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    网络和设备
    ,直至显示逻辑名称。
  2. 右键单击逻辑名称,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    逻辑名称属性
    的
    设备成员
    列表中,选择设备或网络。
  4. 选择
    移除
    ,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal