添加逻辑名称

向
网络和设备
中添加逻辑名称,以创建识别控制网络或设备的别名。可以使用逻辑名称提供较短或更直观的名称,用于标识设备,而无需使用网络相对路径。逻辑名也会更改设备继承安全权限的方式。具有相同逻辑名称的控制设备在不同控制网络和不同计算机中共享安全权限,不需要使用相同的驱动器名称,也不需要位于相同的网络路径中。
在配置
RSLogix 5000
控制器的安全设置之前,在
FactoryTalk Administration Console
中添加逻辑名称。对于所有其他类型的控制硬件,选择安全设置是与逻辑名称关联,还是与网络相对路径关联。
可以在创建区域或应用程序之前添加和配置逻辑名称。
要添加逻辑名称
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    网络和设备
    ,直至显示
    逻辑名称
    。
  2. 右键单击
    逻辑名称
    ,然后选择
    新建逻辑名称
    。
  3. 在
    新建逻辑名称
    中,输入名称。对于
    RSLogix 5000
    控制器,键入与控制器中存储的设备名称相同的名称。
  4. 选择
    确定
    。
    逻辑名称即创建完毕,可以使用
    资源编辑器
    将其分配给区域或应用程序。
    小贴士:
    也可以选择区域或应用程序,然后将逻辑名称添加到其中。用这种方法将逻辑名称分配给区域或应用程序时,逻辑名称会立即继承该区域或应用程序的安全权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal