使用“历史用法”删除用户帐户

可以使用“历史用法”删除用户帐户,以将该帐户从 FactoryTalk Directory 中永久移除。
要删除用户帐户
  1. 在
    用户
    选项卡中,选择要删除的用户。
  2. 选择
    删除
    。
    在警告消息发出提示时,选择
    确定
    。
    重要提示:
    Windows 关联用户将仅从 FactoryTalk Directory 中删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal