为历史用法配置功能安全

使用
功能安全
管理用户对查看历史用法的访问权限。
为历史用法配置功能安全
  1. 登录到 FactoryTalk Directory。
  2. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,转到
    系统 > 策略> 产品策略 > FactoryTalk Administration Console > 功能安全
    。
  3. 在
    功能安全属性
    对话框中,选择
    查看历史用法
    。
  4. 在
    配置可保护操作
    对话框中,为每个用户或组配置
    允许
    或
    拒绝
    选项。
    如果同时清除了
    允许
    和
    拒绝
    ,将拒绝用户对功能的访问权限。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal