“用户”选项卡中列标题的含义

下表显示了
用户
选项卡中列标题的含义。
标题
描述
用户名
显示用户帐户名称。
全名
显示用户帐户的全名。
状态
显示用户帐户状态,包括:
  • 正常
  • 已锁定
  • 已禁用
  • 已禁用并锁定
  • 已删除
  • 不可用
注意:
Windows 关联用户的状态将显示
不可用
。
上次登录时间
显示用户帐户上次登录 FactoryTalk 系统的日期和时间。
注意
:向 FactoryTalk Directory 添加 Windows 关联用户时,必须先关闭并重新打开 FactoryTalk Administration Console,用户帐户信息才会显示。
上次登录计算机
显示用户上次登录 FactoryTalk 系统时使用的计算机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal