“计算机”选项卡中的条目

下表显示了
计算机
选项卡中的条目及其含义。
条目
描述
Refresh
刷新 FactoryTalk 系统中的计算机历史用法。
删除
从 FactoryTalk Network Directory 删除计算机即可移除该计算机对 FactoryTalk 系统的访问权限。
清除所有筛选器
恢复为原始状态。
帮助
打开“帮助”。
第 0 行(共 0 行)
显示筛选结果数和计算机总数。
例如,如果筛选结果数为 2 且计算机总数为 5,则显示
第 2 行(共 5 行)
。
已连接
显示全部计算机中已连接的计算机数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal