“用户”选项卡中的条目

下表显示了
用户
选项卡中的条目及其含义。
条目
描述
刷新
刷新 FactoryTalk 系统中的用户历史用法。
启用
如果 FactoryTalk 用户帐户处于禁用状态,则可启用此帐户。
禁用
禁用 FactoryTalk 用户帐户将阻止用户登录。
删除
从 FactoryTalk Directory 中删除用户帐户。
清除所有筛选器
恢复为原始状态。
帮助
打开“帮助”。
第 0 行(共 0 行)
显示筛选结果数和用户总数。
例如,如果筛选结果数为 2 且用户总数为 5,则显示
第 2 行(共 5 行)
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal