“计算机”选项卡中列标题的含义

下表显示了
计算机
选项卡中列标题的含义。
标题
描述
计算机名称
显示计算机名称。
状态
显示计算机状态,包括:
  • 已连接
  • 已断开
上次登录时间
显示计算机上次登录 FactoryTalk 系统的日期和时间。
上次登录用户
显示上次从特定计算机登录到 FactoryTalk 系统的用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal