备份 FactoryTalk 系统

为了达到安全保护和灾难恢复的目的,或为了将
FactoryTalk
系统从一组计算机移至另一组计算机,可以备份和还原包含下列内容之一的存档:
  • 整个
    FactoryTalk Directory
    ,包含其所有应用程序及其“系统”文件夹。
  • 仅单个应用程序,带或不带“系统”文件夹。应用程序存档文件通常包含区域(在 Network Directory 中)、资源组信息以及对数据服务器、设备服务器、警服务器和 HMI 服务器的引用。
  • 仅“系统”文件夹。“系统”文件夹包括的列表中列有用户、计算机、组帐户、密码、系统策略设置、产品策略设置、系统安全设置、操作组以及报警和事件数据库定义。
  • FactoryTalk Linx
    配置
  • FactoryTalk Linx Gateway
    配置
备份操作会创建一个存档文件,该文件中仅包含对象以及对
FactoryTalk Directory
内保留的对象的引用。存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
为提高安全性,
FactoryTalk Services Platform
6.10 对备份文件应用了新的加密算法。使用
FactoryTalk Services Platform
6.10 创建的备份只能还原到同样运行
FactoryTalk Services Platform
6.10 或更高版本的主机计算机中。使用
FactoryTalk Services Platform
2.90 或更高版本创建的备份可还原到运行
FactoryTalk Services Platform
6.10 的主机计算机中。
重要提示:
在创建备份存档时应注意选择正确的备份选项。从错误类型的备份存档还原会覆盖现有数据,这将影响所有应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal