备份

如何打开“备份”?
在
浏览器
窗口中,右键单击目录图标、应用程序或
系统
文件夹,然后单击
备份
。
使用
备份
指定:
  • 备份文件的名称和位置
  • 备份中是否包含“系统”文件夹(仅限应用程序备份)
  • 是否要加密备份存档
  • 加密存档的密码(如果使用)
    设置
    描述
    指定存档名称
    使用默认存档名称或键入存档文件的名称。会自动添加扩展名 .bak。不需要键入它。
    • 默认情况下,包含整个
      FactoryTalk Directory
      (包括所有应用程序、所有用户与计算机帐户,以及组、密码、策略设置和安全设置)备份的存档文件会使用其当前安全授权标识符命名,例如
      网络 - 72CE2C2E-5175-4C26-98AE-3ABE5AC7F8EC.bak
      或
      本地 - C565C77A-4664-4E6C-9779-1EC729B3A8A0.bak
      。建议不要更改默认的存档名称。默认名称包含安全授权标识符的前导数字,您可以通过这些数字轻松识别与特定目录关联的存档文件。
    • 默认情况下,包含“系统”文件夹(包括用户和计算机帐户和组、密码、策略设置和安全设置)备份的存档文件的名称为
      System.bak
      。
    • 默认情况下,包含单一应用程序备份的存档文件的名称与该应用程序相同。如果要备份应用程序,也可以选择在备份存档中包括“系统”文件夹的内容。
    指定存档位置
    使用默认存档位置,或键入您要保存备份文件的路径。也可以选择
    浏览
    ,选择文件夹,然后选择
    确定
    。
    默认存档位置为
    C:\Users\Public\Documents
    。
    FactoryTalk Directory 配置
    选择此选项以备份整个
    FactoryTalk Directory
    。
    重要提示: 存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
    存档文件包括:
    • 所有对象、对保存在
      FactoryTalk Directory
      中对象的引用以及安全授权标识符。存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
    • 与该目录关联的所有应用程序。应用程序通常包含区域(在 Network Directory 中)、资源组信息以及对数据服务器、设备服务器、报警服务器和 HMI 服务器的引用。
    • “系统”文件夹包括的列表中列有用户、计算机、组帐户、密码、系统策略设置、产品策略设置、系统安全设置、操作组以及报警和事件数据库定义。
    • 目录中配置的所有计算机的
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector 配置。
    FactoryTalk Linx 配置
    选择此选项以备份所有
    FactoryTalk Linx
    快捷方式配置和相关路径。配置文件不包含 CIP Security 信息。
    备份操作仅可保存在本工作站上配置的 FactoryTalk Linx 驱动程序和快捷方式。
    请参见备份
    FactoryTalk Linx
    配置
    以了解如何备份分布式系统。请参见还原
    FactoryTalk Linx
    配置
    以了解如何还原分布式系统。
    选择此选项以备份
    FactoryTalk Linx Gateway
    中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
    系统目录配置
    默认情况下,在备份“系统”文件夹时将选中
    系统目录配置
    框。
    此外,该框在您备份应用程序时也可用。
    • 要在备份存档中包括“系统”文件夹的内容,请选中此复选框。
    • 如果仅要从
      FactoryTalk Directory
      还原一个应用程序,但想要包含来自原始
      FactoryTalk Directory
      的所有用户和计算机帐户以及组、密码、策略设置和安全设置,请选择此选项。
    • 要仅备份应用程序但不包括“系统”文件夹,请清除此复选框。
    • 如果要将应用程序添加到现有的
      FactoryTalk Directory
      ,而又不覆盖“系统”文件夹中包含的设置,请选择此选项。
    应用程序目录配置
    默认情况下,在备份所选应用程序时将选中“应用程序目录配置”框。
    将保存应用程序中配置的所有计算机的应用程序数据服务器设置和
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 配置。
    文件加密
    选择是否要加密存档文件。加密文件可防止文件遭到未授权使用。
    如果您的操作系统不支持适当级别的加密,该复选框将不可用。要使用文件加密,请在其中一个受支持的操作系统上安装
    FactoryTalk
    软件。
    • 要加密文件内容,请选中
      文件加密
      复选框。
    • 要在保存存档文件时不进行加密,请清除该复选框。
    密码
    为您要加密的存档文件键入密码。
    密码必须满足下列要求:
    • 任何字母数字字符或其他字符
    • 最小长度:0
    • 最大长度:64
    确认密码
    输入
    密码
    字段中所输入的密码。
重要提示:
如果您选择加密文件内容,请记住密码。如果密码不正确,将无法还原存档文件。
为提高安全性,
FactoryTalk Services Platform
6.10 对备份文件应用了新的加密算法。使用
FactoryTalk Services Platform
6.10 创建的备份只能还原到同样运行
FactoryTalk Services Platform
6.10 或更高版本的主机计算机中。使用
FactoryTalk Services Platform
2.90 或更高版本创建的备份可还原到运行
FactoryTalk Services Platform
6.10 的主机计算机中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal