备份应用程序

应用程序通常包含区域(在 Network Directory 中)、资源组信息以及对数据服务器、设备服务器、报警服务器和 HMI 服务器的引用。
备份应用程序并创建存档文件以:
  • 将应用程序还原到不同计算机的
    FactoryTalk Directory
    中
  • 在同一目录中复制应用程序并重命名
可选择在存档中包括“系统”文件夹。“系统”文件夹包括的列表中列有用户、计算机、组帐户、密码、系统策略设置、产品策略设置、系统安全设置、操作组以及报警和事件数据库定义。请参阅 还原应用程序,以查找还原应用程序的步骤。
前提
  • 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。打开
    系统 > 策略 > 系统策略
    ,并双击
    用户权限分配
    。
要备份应用程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击所选应用程序,然后选择
    备份
    。
  2. 使用默认名称或为备份文件输入其他名称。
  3. 使用默认存档位置,或指定其他位置,方法是:在
    浏览文件夹
    窗口中选择
    浏览
    ,选择位置,然后选择
    确定
    。
  4. 在备份内容中:
    • 要在备份中排除
      系统
      文件夹,请清除
      系统目录配置
      复选框。要在备份中包含“系统”文件夹,请选中
      系统目录配置
      复选框。
      小贴士:
      即使备份中包括“系统”文件夹,以后还是可以选择从备份存档文件仅还原应用程序。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx
      配置
      以备份快捷方式和驱动程序配置。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx Gateway
      配置
      以备份
      FactoryTalk Linx Gateway
      中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
  5. 要加密存档文件,请选中
    加密文件内容
    复选框,然后在
    密码
    和
    确认密码
    字段中输入相同的密码。如果清除此复选框,您的备份存档文件将不会加密或受到保护。
    如果您的操作系统不支持适当级别的加密,
    加密文件内容
    复选框将不可用。
    重要提示:
    如果您选择加密文件内容,请记住密码。如果密码不正确,将无法还原存档文件。
  6. 在
    备份
    窗口中,选择
    确定
    。
    除非指定了不同的文件名,否则
    FactoryTalk
    Administration 会在默认位置或指定位置为应用程序创建
    ApplicationName.bak
    文件。如果备份文件的名称与所选位置已经存在的文件名称相同,系统会询问是否改写现有的文件。
    在备份应用程序后,从参与
    FactoryTalk
    系统的各个软件产品独立地备份和还原工程文件和数据库。
    如果应用程序包括:
    • HMI 服务器
      ,单独备份和还原
      FactoryTalk View
      文件。如需帮助,请参见
      FactoryTalk View
      文档。
      HMI 服务器:
      单独备份
      FactoryTalk View
      文件。如需帮助,请参见
      FactoryTalk View
      文档。
    • RSLinx Classic
      数据服务器:
      运行
      RSLinx
      备份还原实用程序备份数据服务器配置。从
      Windows
      开始
      菜单中,选择
      Rockwell Software >
      RSLinx
      > 备份还原实用程序
      。
    • FactoryTalk Linx
      服务器:
      FactoryTalk Linx
      服务器的基本配置包含在备份中,包括冗余以及报警和事件配置。
      小贴士:
      如果未选择
      FactoryTalk Linx
      配置选项,请复制文件
      RSLinxNG.xml
      并将其与备份存档放在一起,以保留设备、驱动程序和快捷方式配置。默认情况下,该文件位于
      C:\ProgramData\Rockwell\RSLinxEnterprise
      。
    • FactoryTalk Linx
      Data Bridge
      :打开
      FactoryTalk Linx
      Data Bridge,选择
      文件 > 导出配置
      。将导出的文件与备份存档放在一起。
    • FactoryTalk Linx
      Gateway
      :
      • 对于
        FactoryTalk Linx
        Gateway 版本 6.20 及更早版本,请复制文件
        FTLinxGateway.xml
        并将其与备份存档放在一起。默认情况下,该文件位于
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        。
      • 对于
        FactoryTalk Linx
        Gateway 版本 6.21,请复制文件
        FTLinxGateway.db
        并将其与备份存档放在一起。默认情况下,该文件位于
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        。
        小贴士:
        如果有两个名为
        FTLinxGateway.db-shm
        和
        FTLinxGateway.db-wal
        的文件位于文件夹
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        下,请与文件
        FTLinxGateway.db
        一起复制这两个文件。
    • FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector
      :可以恢复 OPC UA Connector 的基本配置。恢复操作完成后,需要重新生成证书并输入密码,以便 OPC UA Connector 恢复全面运行。
    • FactoryTalk Alarms and Events
      记录:
      使用 Microsoft
      SQL Server
      工具备份和还原数据库文件。
    • FactoryTalk Transaction Manager
      : 使用
      配置
      菜单备份工程文件。如需帮助,请参见
      FactoryTalk Transaction Manager
      文档。
    • FactoryTalk Batch
      :
      将
      FactoryTalk Batch
      文件复制回同一个目录位置。如需帮助,请参见
      FactoryTalk Batch
      文档。
    • 其他产品
      :单独备份产品特定的信息。如需帮助,请参见产品文档。
      重要提示:
      为提高安全性,
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 对备份文件应用了新的加密算法。使用
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 创建的备份只能还原到同样运行
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 或更高版本的主机计算机中。使用
      FactoryTalk Services Platform
      2.90 或更高版本创建的备份可还原到运行
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 的主机计算机中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal