备份“系统”文件夹

备份
系统
文件夹创建的备份存档包含:
  • 用户、计算机和组帐户的列表
  • 操作组
  • 密码
  • 策略设置
  • 安全设置
  • 报警和事件数据库定义
将系统
文件夹存档还原
到
FactoryTalk Directory
会使用备份存档覆盖现有“系统”文件夹的内容。
前提
  • 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    ,然后打开
    用户权限分配
    。
要备份“系统”文件夹
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    系统
    文件夹,然后选择
    备份
    。
  2. 为备份文件使用默认名称或键入其他名称。
  3. 使用默认存档位置,或指定其他位置,方法是:在
    浏览文件夹
    窗口中选择
    浏览
    ,选择位置,然后选择
    确定
    。
  4. 选择文件加密选项:
    • 要加密存档,请选中
      加密文件内容
      ,然后在
      密码
      和
      确认密码
      字段中输入相同的密码。
    • 要创建不加密的存档,请清除
      加密文件内容。
      此操作
      会创建无密码保护的纯文本文件。
      如果您的操作系统不支持适当级别的加密,
      加密文件内容
      将不可用。
  5. 在
    备份
    窗口中,选择
    确定
    。
    除非指定了不同的文件名,否则
    FactoryTalk
    Administration 会在默认位置或指定位置创建
    System.bak
    文件。如果备份文件的名称与所选位置已经存在的文件名称相同,系统会询问是否改写现有的文件。
    重要提示:
    为提高安全性,
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 对备份文件应用了新的加密算法。使用
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 创建的备份只能还原到同样运行
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 或更高版本的主机计算机中。使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.90 或更高版本创建的备份可还原到运行
    FactoryTalk Services Platform
    6.10 的主机计算机中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal