备份 FactoryTalk Linx Gateway 配置

FactoryTalk Services Platform
提供一个选项来备份在同一台计算机上配置的
FactoryTalk Linx Gateway
配置。您可以备份当前设置并稍后还原这些设置以控制设置,尤其是在
FactoryTalk Linx
的应用程序或范围(本地或网络)发生变化时。
重要提示:
在备份操作期间,某些 FactoryTalk Services 会暂时被锁定,从而阻止处理新的请求。这种情况会导致执行新的标签读取或写入操作,并阻止某些用户界面操作。备份完成后,新请求将正常运行。要最大限度地降低对自动化系统的潜在影响,应在系统处于空闲状态时执行备份操作。
备份操作不能包括:
  • FactoryTalk Linx Gateway
    的传入和传出证书
  • 受信任列表和拒绝列表
  • DA 访问选项
  • 可管理证书的已批准用户列表
请参见还原
FactoryTalk Linx Gateway
配置
以查找在本地计算机和分布式数据服务器上还原
FactoryTalk Linx Gateway
配置的步骤。
前提
  • 确定执行备份操作所需的安全权限。仅当您有权访问 FactoryTalk Security(
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    >
    用户权限分配
    >
    备份和还原
    )中时,备份才可用。
备份
FactoryTalk Linx Gateway
配置
  1. 在 FactoryTalk Administration Console 的
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    备份
    。
  2. 在
    指定存档名称
    中,使用默认名称或者为备份文件键入自定义名称。
    小贴士:
    不建议更改默认的存档名称。默认名称包含安全授权标识符的前导数字,您可以通过这些数字轻松识别与特定目录关联的存档文件。
  3. 在
    指定存档位置
    中,使用默认存档路径或根据需要自定义路径。
  4. 在
    备份内容
    中:
    • 选择
      FactoryTalk Linx Gateway
      配置
      。
      小贴士:
      如果
      FactoryTalk Linx Gateway
      未安装或安装的
      FactoryTalk Linx Gateway
      版本低于 6.30.00,则此选项不可用。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Directory
      配置
      以备份整个
      FactoryTalk Directory
      。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx
      配置
      以备份
      FactoryTalk Linx
      快捷方式和驱动程序配置。
  5. 要加密存档文件,请选中
    加密文件内容
    复选框,然后在
    密码
    和
    确认密码
    字段中输入相同的密码。如果清除此复选框,您的备份存档文件将不会加密或受到保护。
    如果您的操作系统不支持适当级别的加密,加密文件内容将不可用。
  6. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal