备份 FactoryTalk Directory

备份
FactoryTalk Directory
会将开发
FactoryTalk
系统移至
FactoryTalk
运行系统,或创建备份实现灾难恢复目的。
备份整个
FactoryTalk Directory
时,存档文件包括:
  • 所有对象、对保存在
    FactoryTalk Directory
    中对象的引用以及安全授权标识符。存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
    重要提示: 存档文件不包括特定于各个产品的工程文件。
  • 与该目录关联的所有应用程序。应用程序通常包含区域(在 Network Directory 中)、资源组信息以及对数据服务器、设备服务器、报警服务器和 HMI 服务器的引用。
  • “系统”文件夹包括的列表中列有用户、计算机、组帐户、密码、系统策略设置、产品策略设置、系统安全设置、操作组以及报警和事件数据库定义。
    小贴士:
    要在备份
    FactoryTalk Directory
    时不备份其安全授权标识符,或者仅备份安全授权标识符,请选择
    工具 > 安全授权标识符
    。在
    修改安全授权标识符
    中,选择
    备份
    ,然后按照屏幕说明进行操作。
前提
  • 获取执行备份和还原操作所需的安全权限。打开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    ,然后打开
    用户权限分配
    。在
    备份和还原 > 备份和还原目录内容
    下,选择
    配置安全
    ,并验证是否已授予访问权限。
要备份
FactoryTalk Directory
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    Network Directory
    或
    Local
    Directory
    图标,然后选择
    备份
    。
  2. 在
    指定存档名称
    中,使用默认名称或为备份文件键入其他名称。
    小贴士:
    建议不要更改默认的存档名称。默认名称包含安全授权标识符的前导数字,您可以通过这些数字轻松识别与特定目录关联的存档文件。
  3. 在
    指定存档位置
    中,使用默认存档位置,或使用
    浏览
    打开
    浏览文件夹
    窗口,并指定另一位置。
  4. 在
    备份内容
    中:
    • 选择
      FactoryTalk Directory
      配置
      以备份整个
      FactoryTalk Directory
      。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx
      配置
      以备份快捷方式和驱动程序配置。
    • (可选)选择
      FactoryTalk Linx Gateway
      配置
      以备份
      FactoryTalk Linx Gateway
      中的服务器配置、UA 服务器端点设置、高级设置和 UA 标签列表配置。
  5. 要加密存档文件,请选中
    加密文件内容
    复选框,然后在
    密码
    和
    确认密码
    字段中输入相同的密码。如果清除此复选框,您的备份存档文件将不会加密或受到保护。
    如果您的操作系统不支持适当级别的加密,
    加密文件内容
    将不可用。
    重要提示:
    如果您选择加密文件内容,请记住密码。如果密码不正确,将无法还原存档文件。
  6. 选择
    确定
    。
    除非指定了不同的文件名,否则
    FactoryTalk Administration Console
    会在默认位置或指定位置使用其当前的安全授权标识符创建一个目录备份文件。如果备份文件的名称与所选位置已经存在的文件名称相同,系统会询问是否覆盖现有的文件。
  7. 备份目录之后,从参与
    FactoryTalk
    系统的各个软件产品备份工程文件和数据库。
    如果应用程序包括:
    • HMI 服务器:
      单独备份
      FactoryTalk View
      文件。如需帮助,请参见
      FactoryTalk View
      文档。
    • RSLinx Classic
      数据服务器:
      运行
      RSLinx
      备份还原实用程序备份数据服务器配置。从
      Windows
      开始
      菜单中,选择
      Rockwell Software >
      RSLinx
      > 备份还原实用程序
      。
    • FactoryTalk Linx
      服务器:
      FactoryTalk Linx
      服务器的基本配置包含在备份中,包括冗余以及报警和事件配置。
      小贴士:
      如果未选择
      FactoryTalk Linx
      配置选项,请复制文件
      RSLinxNG.xml
      并将其与备份存档放在一起,以保留设备、驱动程序和快捷方式配置。默认情况下,该文件位于
      C:\ProgramData\Rockwell\RSLinxEnterprise
      。
    • FactoryTalk Linx
      Data Bridge
      :打开
      FactoryTalk Linx
      Data Bridge,选择
      文件 > 导出配置
      。将导出的文件与备份存档放在一起。
    • FactoryTalk Linx
      Gateway
      :
      • 对于
        FactoryTalk Linx
        Gateway 版本 6.20 及更早版本,请复制文件
        FTLinxGateway.xml
        并将其与备份存档放在一起。默认情况下,该文件位于
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        。
      • 对于
        FactoryTalk Linx
        Gateway 版本 6.21,请复制文件
        FTLinxGateway.db
        并将其与备份存档放在一起。默认情况下,该文件位于
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        。
        小贴士:
        如果有两个名为
        FTLinxGateway.db-shm
        和
        FTLinxGateway.db-wal
        的文件位于文件夹
        C:\ProgramData\Rockwell\FactoryTalk Linx Gateway
        下,请与文件
        FTLinxGateway.db
        一起复制这两个文件。
    • FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector
      :可以恢复 OPC UA Connector 的基本配置。恢复操作完成后,需要重新生成证书并输入密码,以便 OPC UA Connector 恢复全面运行。
    • FactoryTalk Alarms and Events
      记录:
      使用 Microsoft
      SQL Server®
      工具备份和还原数据库文件。
    • FactoryTalk Transaction Manager
      : 使用
      配置
      菜单备份工程文件。如需帮助,请参见
      FactoryTalk Transaction Manager
      文档。
    • FactoryTalk Batch
      :
      将
      FactoryTalk Batch
      文件复制回同一个目录位置。如需帮助,请参见
      FactoryTalk Batch
      文档。
    • 其他产品
      :单独备份产品特定的信息。如需帮助,请参见产品文档。
      重要提示:
      为提高安全性,
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 对备份文件应用了新的加密算法。使用
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 创建的备份只能还原到同样运行
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 或更高版本的主机计算机中。使用
      FactoryTalk Services Platform
      2.90 或更高版本创建的备份可还原到运行
      FactoryTalk Services Platform
      6.10 的主机计算机中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal