将 RSSecurity 迁移到 FactoryTalk Security

从 RSSecurity 迁移到
FactoryTalk® Security
,以在
FactoryTalk Security
目录中集中管理用户、组、权限、策略和操作。
前提
  1. 备份现有的 RSSecurity 数据库。
  2. 运行
    FactoryTalk® Administration Console
    并备份现有的
    FactoryTalk® Directory
    和“系统”文件夹。
要将 RSSecurity 迁移到
FactoryTalk Security
  1. (可选)如果系统正在使用
    FactoryTalk® Automation Platform
    2.00,请使用
    Logix Designer
    应用程序的一组新操作更新
    FactoryTalk Directory
    。
    FactoryTalk® Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本会自动包含这些新操作。
  2. 如果已经将网络中的所有计算机升级到
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 (CPR 9) 或更高版本,则导入过程会保留原有的操作组并在迁移期间指定资源分组。
  3. (可选)安装
    RSSecurity Emulator
    以允许
    FactoryTalk Directory
    仿真 RSSecurity 服务器。借此,现有的 RSSecurity 客户端(如
    RSLogix™
    系列的软件)可以连接到
    FactoryTalk Directory
    。
  4. 使用
    FactoryTalk® Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    查看和编辑资源。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal