FactoryTalk Security 资源组导入

如何打开“
FactoryTalk Security
资源组导入”?
要打开
FactoryTalk Security
资源组导入:
  1. 依次选择
    开始 > 所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk 工具 > 导入 RSSecurity 配置
    。
  2. 完成
    导入 RSSecurity 数据库
    对话框。
  3. 完成
    RSSecurity 迁移实用程序
    对话框,然后单击
    下一步
    。
使用
FactoryTalk Security
资源组导入
可将资源组作为单独资源或应用程序或区域下分组的资源导入到
FactoryTalk Directory
中。
要将资源组与应用程序或区域相关联
  • 右键单击资源组名称,选择
    将组添加到区域
    ,然后导航到应用程序或区域。不能选择 Network Directory 或 Local Directory 对象(即树中最顶层的对象)。
要将资源作为单独条目导入:
  • 将
    应用程序
    或
    区域
    列留空,然后选择
    确定
    。导入的资源会显示在
    FactoryTalk Directory
    的
    网络和设备
    文件夹中。
要将一组资源从 FactoryTalk Directory 的特定区域中移除
  • 右键单击资源组名称,然后选择
    将组从区域中移除
    。
    小贴士:
    如果将新的
    Logix Designer
    应用程序资源导入到
    FactoryTalk Directory
    ,会将一组可保护操作添加到“网络和设备”文件夹。与这些操作关联的安全设置会影响应用于任何添加到
    FactoryTalk
    系统的新
    RSLogix 5000
    设备的默认安全设置。在生产系统中部署前,请验证任何新
    RSLogix 5000
    设备的安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal