安装 RSSecurity Emulator

对于不支持
FactoryTalk Security
的产品,RSSecurity Emulator 允许在一个地方配置用户、组、安全权限等,然后在客户端软件产品中共享这些设置。这意味着不需要单独维护 RSSecurity 和
FactoryTalk Security
系统。
要使用 RSSecurity Emulator,请在每一台安装了 RSSecurity 客户端产品的计算机上安装 RSSecurity Emulator。安装好以后,无需执行任何操作即可让 RSSecurity Emulator 运行。但是,要使这些计算机可以访问
FactoryTalk
系统,必须在运行
FactoryTalk
Network Directory 服务器的计算机上指出现有的 RSSecurity 客户端计算机。
小贴士:
  • RSSecurity Emulator 允许
    FactoryTalk Security
    仿真 RSSecurity 服务器,并允许现有的 RSSecurity 服务器客户端访问
    FactoryTalk Security
    。安装 RSSecurity Emulator 之前应卸载 RSSecurity 服务器软件。
  • RSSecurity Emulator 不提供 RSSecurity 服务器的所有功能。某些 RSSecurity 服务器客户端(如
    RSLogix 5
    )已支持
    FactoryTalk Security
    y,无需安装 RSSecurity Emulator。
要安装 RSSecurity Emulator
在每台安装了 RSSecurity 客户端产品的计算机上执行以下步骤:
  1. 如果还没有安装的话,请通过任何
    FactoryTalk
    产品的 CD-ROM 安装
    FactoryTalk Services Platform
    。
    所有在同一台计算机上运行的
    FactoryTalk
    产品都必须使用该
    FactoryTalk
    平台的兼容版本(无论是
    FactoryTalk Services Platform
    版本 2.10 或更高版本,还是
    FactoryTalk Automation Platform
    版本 2.00)。有关系统所需
    FactoryTalk
    平台软件版本的详细信息,请参见
    FactoryTalk
    产品随附的文档。
  2. 如果
    FactoryTalk
    系统分布在网络中,请指定托管
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的计算机。为此,请转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,并运行
    指定 FactoryTalk Directory 位置
    。然后指定 Network Directory 服务器所在的计算机的名称。
    如果
    FactoryTalk
    系统不是分布在网络中的,并且仅在此计算机上使用
    FactoryTalk
    Local Directory,请跳过此步骤。
  3. 要安装 RSSecurity Emulator,请转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,并运行
    RSSecurity Emulator 安装
    。
  4. 根据屏幕上的指导安装 RSSecurity Emulator。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal