RSSecurity 迁移实用程序

如何打开“RSSecurity 迁移实用程序”?
要打开 RSSecurity 迁移实用程序:
  1. 依次选择
    开始 > 所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk 工具 > 导入 RSSecurity 配置
    。
  2. 完成
    导入 RSSecurity 数据库
    对话框,然后单击
    下一步
    。
使用
RSSecurity 迁移实用程序
选择是保留现有 RSSecurity 组,并将这些组作为
FactoryTalk
组导入,还是将 RSSecurity 组中的条目作为单独的操作或资源导入。有关导入组的更多信息,请参阅导入的资源和操作组的位置和权限。
将 RSSecurity 操作组和资源组作为
FactoryTalk
操作组和资源组导入
仅当
FactoryTalk
系统中的所有计算机均已升级为使用
FactoryTalk Services Platform
2.10 或更高版本时,才选择此选项。此选项可保留 RSSecurity 组并将它们作为
FactoryTalk
组导入。导入过程:
  • 通过将单独的资源与所选应用程序或区域关联的方式导入资源组
  • 将与单独操作相关联的操作组放入
    FactoryTalk Directory
    中的
    操作组
    文件夹
将 RSSecurity 操作组或资源组作为单独的操作或资源导入
此选项会打散 RSSecurity 组,并将操作和资源作为未分组的独立条目导入到
FactoryTalk Directory
中。导入过程会将这些单独的资源(和关联操作)放入
FactoryTalk Directory
中的
网络和设备
文件夹下。
导入示例
AreasAppliations
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal