导入的资源和操作组的位置和权限

在
FactoryTalk® Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中,已导入的操作组和资源会出现在
FactoryTalk Directory
的不同位置,具体视所安装的
FactoryTalk® Automation Platform
或
FactoryTalk® Services Platform
版本以及导入过程中所做的选择而定。
  • 如果在保持组成员身份不变的情况下导入 RSSecurity 操作组,会将组及所有关联操作放入
    FactoryTalk Directory
    中的“操作组”文件夹。如果在保持组成员身份不变的情况下导入 RSSecurity 资源组,系统会提示您选择一个应用程序或区域作为每个组中所有资源的目标。仅当
    FactoryTalk
    系统中的所有计算机均已更新为使用
    FactoryTalk Services Platform
    2.10 或更高版本时,才使用此导入方法。
  • 将 RSSecurity 操作组和资源组作为个别操作和资源导入会在
    FactoryTalk Directory
    中的
    网络和设备
    文件夹下创建个别的操作或资源。如果
    FactoryTalk
    系统中的计算机仍在运行
    FactoryTalk Automation Platform
    2.00,请选择此导入方法。
AreasAppliations
导入的 RSSecurity 资源组和操作组的分配位置:
当导入以下内容时
同时导入组
但不导入组
资源
资源操作分配到资源所在的应用程序或区域。
资源操作分配到该资源。
全局资源(用于
RSLogix 5
、
RSLogix 500
、
Logix Designer
应用程序和
RSLinx®
)
全局资源是
FactoryTalk Directory
的“策略”文件夹中出现的策略。
操作组
如果资源不是资源组中的成员,但是在 .bak 文件中具有应用于它的操作组,那么操作组会应用于
网络和设备
树中的资源。
此操作组是在
FactoryTalk Directory
的
操作组
文件夹中创建的。为该组提供的名称与 .bak 文件中操作组的名称相同。
不会导入
FactoryTalk Directory
中不支持的操作。
如果资源不是资源组中的成员,但是在 .bak 文件中具有应用于它的操作组,那么组中的个别操作会应用于
网络和设备
树中的资源。
操作组是“展开的”,也就是说,该组的单个内容会显示在该组以前所在的位置,且每个组的权限会应用于组中以前存在的单个操作。这些操作会应用于
网络和设备
树中列出的硬件设备。
新的
Logix Designer
应用程序资源组
此组(包括策略)将与每个单个资源一样分配给
FactoryTalk Directory
的
网络和设备
文件夹。此资源会位于两个位置,这样如果资源从网络目录移动,该资源继承的权限也会随着资源一起移动。
会按指示继承资源权限:
permissions
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal