导入 RSSecurity 数据库

RSSecurity Network 和 Local Edition 数据库均可导入到
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory。使用
FactoryTalk® Security
导入工具将 RSSecurity 服务器数据库导入到
FactoryTalk Directory
。将 RSSecurity 服务器数据库导入到
FactoryTalk
Local Directory 或 Network Directory 中,或者允许
FactoryTalk Security
导入工具确定要自动导入到的目录。
FactoryTalk
Network Directory 和 Local Directory 是完全分开的,即使是在同一台计算机上配置时也是如此。如果使用两种目录,请分别在每个目录中设置安全设置。工程信息和安全设置不能在目录之间共享。
可在
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中编辑导入的用户、操作和资源。
前提
  1. 备份现有的 RSSecurity 数据库。
  2. 运行
    FactoryTalk® Administration Console
    并备份现有的
    FactoryTalk Directory
    和“系统”文件夹。
要导入 RSSecurity 服务器数据库
  1. 在安装了
    FactoryTalk
    平台的计算机上,转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,然后运行
    导入 RSSecurity 配置
    。
  2. 在
    FactoryTalk Security
    导入
    中,选择
    浏览
    ,选择要导入的备份数据库,然后选择
    打开
    。
  3. 在
    FactoryTalk Security
    导入
    中,选择导入选项,然后选择
    确定
    。
  4. 确认
    FactoryTalk Directory
    是否已备份:
    • 如果
      FactoryTalk Directory
      已备份,则选择
      是
      。
    • 如果
      FactoryTalk Directory
      未备份,则选择
      否
      ,然后选择
      取消
      。备份目录,然后再次开始导入过程。
  5. 在系统提示时,用
    FactoryTalk Security
    管理员
    组成员帐户的用户名和密码登录
    FactoryTalk
    。
  6. 如果计算机:
    • 安装了
      FactoryTalk Automation Platform
      2.00 (CPR 7)
      ,RSSecurity 操作和资源将作为个别条目自动导入,而不是作为任何组的一部分导入。
      FactoryTalk Automation Platform
      2.00 中不支持操作组和资源分组功能。
    • 安装了
      FactoryTalk Services Platform
      2.10 (CPR 9) 或更高版本
      ,则会显示
      RSSecurity 迁移工具
      。选择一个操作组和资源组选项,然后选择
      确定
      。
      • 将 RSSecurity 操作组和资源组作为
        FactoryTalk
        操作组和资源组导入
        如果
        FactoryTalk
        系统中的所有计算机均运行
        FactoryTalk Services Platform
        2.10 或更高版本,则选择此项。
      • 将 RSSecurity 操作组或资源组作为单个操作或资源导入:
        如果
        FactoryTalk
        系统中的计算机均运行的是
        FactoryTalk Automation Platform
        2.00 或更低版本,则选择此项。
  7. (可选)如果出现
    导入问题解决方案
    ,则应解决冲突,然后选择
    继续
    。
  8. (可选)如果出现
    FactoryTalk Security
    资源组导入
    ,选择此项可将资源组作为单独资源或特定应用程序或区域中分组的资源导入到
    FactoryTalk Directory
    中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal