导入记录文件

FactoryTalk® Security
导入工具以纯文本格式创建详细的记录文件,其中包含关于导入的信息。使用文本编辑器查看记录文件的内容。
记录文件与导入的数据库备份 (*.bak) 文件位于同一个文件夹中。每次导入相同的数据库备份文件时,都会覆盖记录文件。记录文件与数据库备份文件同名,但是添加了“(导入状态)”,并且扩展名为 *.txt。例如,如果数据库备份文件名为 MyDatabase.bak,则记录文件名为 MyDatabase(导入状态).txt。
信息
部分
导入的 RSSecurity 服务器数据库文件 (*.bak)。
参数
数据库文件包含的信息。
加载 BAK 文件
在导入之前对数据进行的更改。
验证配置
导入过程中遇到的警告或错误。
导入用户
导入用户组
导入工作站
导入工作站组
导入操作
导入操作组
导入资源
导入资源
导入结果,包括成功还是失败或是否取消。
完成
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal