FactoryTalk Security 对 RSSecurity 的优势

如果当前使用的是 RSSecurity 服务器,则考虑迁移到
FactoryTalk® Security
。
FactoryTalk Security
提供以下优势:
  • 集中管理.
    FactoryTalk Security
    会一次性定义用户、计算机和组,然后在一个地方对它们进行维护,而不是在每个产品中维护用户、计算机和组帐户列表,然后在 RSSecurity 服务器中复制这些列表。
  • 集中的安全授权.
    FactoryTalk Security
    会在一个地方为所有
    FactoryTalk
    产品定义安全性,而不是在个别产品中定义安全系统部分,然后在 RSSecurity 中定义系统的其他部分。无论用户使用哪个产品访问
    FactoryTalk
    系统,都可以登录
    FactoryTalk Directory
    并通过一次集中授权进行验证。
  • 快速运行系统或进行更改,无需重复劳动。
    RSSecurity 服务器要求设置各个产品,然后为其定义可保护操作和资源,如在数据服务器中读取或写入值。对于
    FactoryTalk Security
    ,会自动为每个支持
    FactoryTalk Security
    的产品提供完整的安全操作列表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal