解决导入问题(“导入问题解决方案”对话框)

在导入
RSSecurity 服务器
数据库
时,如果发生冲突,必须解决这些冲突才能继续导入。如果发生冲突,将打开
导入问题解决方案
对话框。
要在以后跟踪导入问题,请打开导入记录文件。此文件与数据库 .bak 文件位于同一位置。
要解决导入问题
  1. 请执行以下操作之一:
    • 要更改操作,请单击该操作,然后选择列表中的其他操作。请参见下文中对
      合并
      、
      替换
      和
      跳过
      的说明。
    • 要重命名条目,在
      新名称
      列中,输入条目的新名称。请参见下文中对
      重命名
      操作的说明。
  2. 要关闭
    导入问题解决方案
    对话框,选择
    继续
    。
解决已存在的条目问题
如果用户组(例如,名为“操作员”的用户组)在
FactoryTalk Directory
中已存在,则应决定是否:
  • 用同一名称
    合并
    两个用户组
  • 重命名
    RSSecurity 用户组
  • 替换
    FactoryTalk Security
    用户组
  • 跳过
    导入 RSSecurity 用户组
用同一名称合并两个用户组
将 RSSecurity 用户组与现有的同名
FactoryTalk Security
用户组合并。示例:将 RSSecurity“操作员”组的成员与
FactoryTalk Security
“操作员”组的成员合并:
  • 存在于 RSSecurity 组中但
    不存在
    于
    FactoryTalk Security
    组的用户帐户会
    添加到
    FactoryTalk Security
    组中。
  • 存在于 RSSecurity 组中且
    已存在
    于
    FactoryTalk Security
    组的用户帐户在
    FactoryTalk Security
    组中
    保持不变
    。这些帐户不会被覆盖。
  • 已存在于
    FactoryTalk Security
    用户组、但不存在于 RSSecurity 组的用户帐户在
    FactoryTalk Security
    用户组中
    保持不变
    。
PIC_Merge
重命名 RSSecurity 用户组
重命名 RSSecurity 用户组可将 RSSecurity 用户组以新名称导入
FactoryTalk Security
中。任何与 RSSecurity 用户组相关联的安全设置都将以新名称传送到
FactoryTalk Security
用户组中。
PIC_Rename
替换
FactoryTalk Security
用户组
用 RSSecurity 用户组替换
FactoryTalk Security
用户组。原有的
FactoryTalk Security
用户组会被删除,并替换为 RSSecurity 组。所有与原
FactoryTalk Security
用户组关联的安全权限也会被删除。
PIC_Replace
跳过导入 RSSecurity 用户组
跳过导入 RSSecurity 用户组。这将跳过导入其他任何引用该用户组的安全设置。
示例:如果某资源为跳过的用户组定义了安全设置,也会跳过该资源,假设有一个名为
运行时工作站
的 RSSecurity 计算机组,和一个名为
MY_PLC5
、引用了该计算机组的 RSSecurity 资源。
MY_PLC5
资源授权
运行时工作站
中的所有用户执行
RSLogix 5
\Go Online
操作。如果跳过导入
运行时工作站
组,也会跳过引用该组的
MY_PLC5
资源。这意味着不会导入任何分配给
MY_PLC5
资源的权限。
PIC_Skip
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal