为 FactoryTalk Automation Platform 更新新的 Logix Designer 操作

如果当前系统使用
FactoryTalk® Automation Platform
2.00,则必须为
Logix Designer
安装新的可保护操作。这些新操作将自动添加到任何安装了最新应用程序或者安装了
FactoryTalk Services Platform
2.10 或更高版本的计算机上的
FactoryTalk Directory
。
要为
FactoryTalk Automation Platform
自动更新新的
Logix Designer
操作
  • 在 Network Directory 服务器上安装
    Logix Designer
    。新操作会立即可供所有
    FactoryTalk Directory
    客户端使用。
要为
FactoryTalk Automation Platform
手动更新新的
Logix Designer
操作
  1. 在 Network Directory 客户端上安装
    Logix Designer
    。
  2. 在客户端计算机上,打开
    Program Files\Rockwell Software\Studio 5000\Logix Designer\ENU\vXX\Security
    文件夹。
  3. 将组成
    操作组更新工具
    的三个文件从客户端计算机复制到 Network Directory 服务器上一个方便的位置。
    • UpdateActionsInSchema.exe
    • UpdateActions.xsd
    • UpdateActions.xml
  4. 在 Network Directory 服务器计算机上,运行
    操作组更新工具
    (UpdateActionsInSchema.exe)。这将在共享的 Network Directory 上添加一组新操作,并使这组操作可供所有 Network Directory 客户端使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal