FactoryTalk AssetCentre 服务器和代理的状态

下表显示了
FactoryTalk AssetCentre
服务器和代理的状态及其含义。
服务器状态
描述
Active
服务器正在运行且已连接。代理正在运行一个计划。
后备
代理处于空闲状态。该状态仅适用于代理。
脱机
服务器或代理已断开连接,或者主机计算机已关闭。
未知
服务器或代理处于未知状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal