查看应用程序的状态

FactoryTalk
系统状态门户可显示所有应用程序及应用程序中所有服务器的状态,包括 HMI、
FactoryTalk Alarms and Events
、
FactoryTalk Linx
、OPC UA、FactoryTalk Historian SE 和 ME 服务器、OPC DA 服务器,以及后备服务器(如果配置了冗余)。
小贴士:
FactoryTalk
系统状态门户显示 FactoryTalk Historian SE 版本 9.00.00 或更高版本的服务器状态。为此,需在 FactoryTalk Historian SE 安装过程中选择
系统状态 v9.00.00
。
查看应用程序的状态
  1. 在
    FactoryTalk
    系统状态门户
    中,输入有权访问您要查看的应用程序的
    FactoryTalk
    Directory 用户名及其密码,然后选择
    登录
    。
  2. 在
    FactoryTalk 应用程序
    页面上,选择一个应用程序。
  3. 在
    组视图
    或
    标题视图
    的应用程序中查看所有服务器的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal