查看 FactoryTalk View SE Client 连接

FactoryTalk 系统状态门户提供每个 FactoryTalk View SE Client 连接的历史记录,包括连接的客户端名称、IP 地址、开始时间、持续时间和所有 HMI 服务器上的连接历史记录。
小贴士: 启用 HTTPS 时,FactoryTalk View SE Client 连接信息可用。
查看 FactoryTalk View SE Client 连接
  1. 在
    FactoryTalk 系统状态门户
    中,输入有权访问您要查看的应用程序的 FactoryTalk Directory 用户名及其密码,然后选择
    登录
    。
  2. 在
    FactoryTalk 应用程序
    页面上,选择一个应用程序。
  3. 选择主 HMI 服务器或辅助 HMI 服务器。
  4. (可选)选择
    更多…
    以查看所有 HMI 服务器上的连接历史记录,包括连接的服务器、计算机名称、用户名、开始时间、结束时间和进程标识符。
    小贴士:
    小屏幕上不会显示
    进程标识符
    ,如手机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal