查看 FactoryTalk AssetCentre 服务器和代理的状态

FactoryTalk
系统状态门户显示
FactoryTalk AssetCentre
16.00.00 及更高版本的服务器和代理在它们共享的
FactoryTalk
Directory 中的状态。 在
FactoryTalk
Directory 中只允许有一个
FactoryTalk AssetCentre
服务器。
前提
确保已在 FactoryTalk Directory 中创建至少一个应用程序。
  1. 在
    FactoryTalk
    系统状态门户中,输入有权访问您要查看的应用程序的
    FactoryTalk
    Directory 用户名及其密码,然后选择
    登录
    。
  2. 在
    FactoryTalk 应用程序
    页面上,选择一个应用程序。
  3. 将鼠标悬停在
    主机名
    上可查看状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal