配置报警网格

配置报警网格

添加用于实时显示报警状态的表。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
  2. 中,搜索
    Alarm Grid
  3. 组件
    下面,将
    报警网格
    拖到
    项目视图
    中的
    Page2 (type)
    上。
    报警网格1
    将显示在
    Page2 (type)
    下面。
  4. 选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,选择
    报警网格1
  6. 属性
    中,将
    水平对齐
    设置为
    拉伸
    对象将在运行时根据容器调整其宽度。
Page2 中的报警网格1
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal