配置 PDF 查看器

添加 PDF 查看器以插入用于 PDF 文件的空容器,然后指定要显示的 PDF 文件。您可以显示项目的本地 PDF 文件,也可以显示远程 PDF 文件。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击某个容器,然后选择
    新建
    内容
    PDF 查看器
  2. 属性
    中,设置
    缩放模式
    • 适应宽度
      。PDF 文档适应页面宽度。
    • 适应高度
      。PDF 文档适应页面高度。
    • 适应页面
      。PDF 文档适应页面宽度和高度。
    • 实际大小
      。PDF 文档的实际大小显示在 PDF 查看器容器中。
    • 自定义级别
      。PDF 查看器容器中显示了 PDF 文档的指定缩放级别。
  3. 路径
    中,可以:
    • 选择
      浏览
      并选择要显示的本地 PDF 文件。
      小贴士:
      要查找条目,请开始在
      选择文件
      中键入要查找的条目名称。
      如果在
      选择文件
      中没有看到该文件,请选择
      导入文件
      ,在
      导入文件
      中选择要导入的文件,然后选择
      选择
    • 输入要显示的远程 PDF 文件的地址。
      小贴士:
      PDF 查看器支持使用以下协议显示远程 PDF 文件:
      • http
      • https
  4. (可选)要在特定页面显示 PDF 文档,请将
    当前页面
    设置为要显示的页面。
    例如,要显示 PDF 文档的第 5 页,请输入
    5
  5. (可选)设置
    外观
    大小和布局
    属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal