- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
信息模型
信息模型用于组织项目中的节点。主项目节点为根节点。
小贴士:
节点可以是项目中的任何对象、对象类型、变量、变量类型、自定义数据类型或方法。
提醒事项:
请参见术语字典以了解有关节点和信息模型的更多信息。
节点信息模型
节点信息模型指示用于描述节点结构和特征的节点集。
例如,电机对象中可能包含 Stator 对象和 Crankshaft 对象。这些对象中的每个对象都可以包含用来描述其属性的变量。
项目信息模型
项目信息模型是根项目节点的信息模型,包括项目中的每个对象、对象类型、变量、变量类型、自定义数据类型或方法。
根节点的名称即为项目的名称。可以按照文件夹对节点进行组织。
MyProject 根节点和子节点

项目的结构可以反映机器的物理结构。

小贴士:
在应用程序中按照物理环境中的显示来构造模块化机器更便于在项目中管理这些模块化机器。

提供反馈