视频

运行时显示视频。

使用案例

使用嵌入式视频说明手动过程。

支持的视频格式

FactoryTalk®Optix
支持的视频格式取决于您的操作系统。
Windows®
上,支持以下视频格式:
  • DV 视频
  • H.264
  • H.263(H.264 基线配置文件与 MPEG-4 Pt2 短视频标头模式兼容)
  • MJPEG
  • MPEG-4 第 2 部分
  • MPEG-4 v1/v2/v3
  • Windows Media 视频 (WMV)
在 Ubuntu 中,默认情况下可以使用以下格式,无需第三方插件:
  • ASF
  • AVI
  • 3GP/MP4/MOV
  • FLV
  • MPEG-PS/TS
  • MKV/WEBM
  • MXF
  • OGG
小贴士:
在 Ubuntu 中,
FactoryTalk Optix
使用 GStreamer 功能(可通过第三方插件进行扩展)来支持其他视频格式。
可能需要手动配置,才能在目标计算机上启用或安装此类组件。
在 OptixPanel 上,支持相同的视频格式,但无法安装其他插件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal