移除客户端设备

移除不再需要的客户端设备。
  1. 在主工具栏上的
    运行
    旁边选择客户端下拉菜单。
  2. (可选)在
    客户端设备设置
    中,要仅显示活动的远程客户端设备,请切换
    活动的远程设备
    小贴士: 通过选择
    刷新
    来刷新远程客户端设备。
  3. 选择客户端设备。
  4. 选择
    移除选定的目标设备
  5. 客户端设备设置
    中,选择
    移除
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal