- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建界面元素
创建圆形仪表、按钮和数据网格。
- 创建圆形仪表:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 在属性中,在值和 之间创建动态链接。
- 创建数据网格:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 在属性中,在模型和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将查询设置为SELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC。
- 配置数据网格列:
- 在属性中的列下面,双击数据网格列1并输入TimestampColumn。
- 在数据条目模板下面,在列的文本属性和 之间创建动态链接。提醒事项: 在插入动态链接子路径...字段中输入Timestamp。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将标题设置为Timestamp。
- 选择列旁边的,然后选择文本列。
- 在属性中的列下面,双击数据网格列1并输入VariableValueColumn。
- 在数据条目模板下面,在列的文本属性和 之间创建动态链接。提醒事项: 在插入动态链接子路径...字段中输入Variable1。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将标题设置为Variable value。
- 创建“刷新”按钮:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 在属性中,将文本设置为Refresh Data。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择
提供反馈