- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
将所做的更改推送到远程存储库
将所做的更改推送到远程存储库,以将项目备份到本地计算机以外的其他位置并为项目提供版本控制。推送到远程存储库的更改可供处理项目的其他人员使用。
当存在要推送的更改时,状态栏中将出现“本地更改可供推送”消息,
图标会显示蓝色数字以及要推送的提交数量。
推送到远程
重要提示:
将所做的更改推送到远程存储库时,项目必须已同步,否则系统将提示您从远程存储库中拉取更改并解决冲突。当存在要拉取的更改时,状态栏中将出现“本地和远程更改可供推送和拉取”消息,
会显示蓝色数字以及要拉取的提交数量。
从远程拉取
- 从打开的项目中,选择。推送到远程
- (可选)如果对本地项目启用了版本控制,您是第一次从本地项目推送更改,并且远程存储库尚未与项目相关联,则在推送到远程中配置远程存储库:
- 标识。选择您的标识。这可以是您的GitLab®或GitHub®标识。
- 所有者/组。选择存储库的所有者或组。这可以是您的标识或您所属的组。
- 专用。选择此选项可创建只有选定所有者或组可与项目关联的专用存储库。
- 公共。选择此选项可创建其他所有者和组可与项目关联的公共存储库。
- URL。根据所选设置显示存储库的 URL。
- 选择推送到远程,以新建存储库或使用现有的空存储库。
小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。项目和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
所做的更改将推送到存储库,状态栏中显示“项目已同步”。
推送
备份
提供反馈