Rockwell Automation Home
FactoryTalk Optix Studio 帮助

NetLogic 教程

本节介绍如何使用自定义的 C# NetLogic 来扩展项目。
  • 开发可更改标签文本的按钮
  • 开发用于与数据库进行交互的界面
  • 开发联系表单
  • 开发用于导入对象的解决方案
  • 开发存档管理器
教程
开发可更改标签文本的按钮
开发用于与数据库进行交互的界面
开发联系表单
开发用于导入对象的解决方案
开发存档管理器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。