搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
存储变量读取日期和时间
将变量读取日期和时间存储在数据库的专用表格列中。
先决条件
添加数据记录器
。
存储变量读取日期和时间
在
项目视图
中,选择一个数据记录器对象。
在
属性
中,将
记录每个变量的时间戳
设置为
真
。
(可选)如果除了要记录 UTC+0 日期和时间外,还要记录本地时间,请将
记录本地时间
设置为
真
。
数据记录器
日期和时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal