运动移动指令

使用运动移动指令对特定轴的运动进行编程和设计。
小贴士:
运动移动指令
指令
描述
命令受控制的运动在正常操作条件下停止。
命令轴执行
<search home>
序列。
命令受控制的运动到指定的绝对位置。
在执行时命令与实际位置相对的指定距离的受控制运动。
以指定速度命令从未结束的受控制运动。
返回反馈轴的实际位置。
返回反馈轴的实际速度。
通过控制实际位置来转移轴坐标系统。
通过控制具有相同值的轴的实际位置而不造成任何移动,从而转移轴坐标系。
命令受控制的运动停止并将轴状态转为“正在停止”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal