MC_MoveRelative(运动控制移动相对值)

MC_MoveRelative 指令可在执行时命令与实际位置相对的指定距离的受控制运动。
操作详细信息︰
  • 由于 MC_MoveRelative 的运动方向取决于当前位置和目标位置,因此速度的符号被忽略。
  • 如果未被其他功能块覆盖,则 MoveRelative 会以零速度完成。
  • 如果在
    Micro800
    控制器轴的状态为“静止”且移动相对距离为零时发布 MC_MoveRelative,则对功能块的执行将直接报告为 Done。
  • 对于
    Micro800
    控制器,由于运动方向是由当前位置和目标位置决定的,因此会忽略 MC_MoveRelative 的输入速度符号。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_MoveRelative
MC_MoveRelative

MC_MoveRelative 操作

MC_MoveRelative 参数
参数
参数类型
数据类型
说明
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_MoveRelative 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。
Execute
输入
BOOL
指示何时开始运动。
  • TRUE: 在上升沿开始运动。
  • FALSE:不开始运动。
Distance
输入
REAL
运动的相对距离(以技术单元 [u] 为单位)。
Velocity
输入
REAL
速度最大值(不一定达到)[u/s]。由于运动方向取决于输入位置,因此速度的符号会被功能块忽略。
当 Jerk = 0 时可能不会达到最大速度。
Acceleration
输入
REAL
加速的值(可增加电机的能量)[u/s
2
]。
Deceleration
输入
REAL
减速的值(可减少电机的能量)[u/s
2
]。
Jerk
输入
REAL
加加速度的值 [u/s
3
]。
BufferMode
输入
SINT
此参数未使用。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
Done
输出
BOOL
TRUE: 已达到命令的距离。
如果轴的原位输入已启用,则在 Done = True 之前,必须将原位信号设置为活动。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 指令块未完成。
  • FALSE:指令块已完成。
Active
输出
BOOL
TRUE: 表示指令块可控制轴。
CommandAborted
输出
BOOL
TRUE: 命令已被其他命令或“错误停止”覆盖。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_MoveRelative 示例

MC_MoveRelative 功能块图示例
MC_MoveRelative 功能块图示例
MC_MoveRelative 梯形图示例
MC_MoveRelative 梯形图示例
MC_MoveRelative 结构化文本示例
MC_MoveRelative 结构化文本示例
MC_MoveRelative 结果示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal