MC_MoveAbsolute(运动控制移动绝对值)

MC_MoveAbsolute 指令可命令受控制的运动到指定的绝对位置。
操作详细信息︰
  • 对于
    Micro800
    控制器
    • 由于运动方向是由当前位置和目标位置决定的,因此会忽略 MC_MoveAbsolute 功能块的输入速度符号。
    • 由于仅有一个数学解答能到达目标位置,因此会忽略 MC_MoveAbsolute 功能块的输入方向。
  • 如果在
    Micro800
    控制器轴的状态为“静止”且移动相对距离为零时发布 MC_MoveAbsolute 功能块,则对功能块的执行将直接报告为 Done。
  • 如果将 MC_MoveAbsolute 功能块发布到非 Homed 位置的轴,则该功能块将报告错误。
  • 如果未被其他功能块覆盖,则 MoveAbsolute 功能块会以零速度完成。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_MoveAbsolute
MC_MoveAbsolute
MC_MoveAbsolute 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_MoveAbsolute 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。
Execute
输入
BOOL
指示何时开始运动。
  • TRUE: 在上升沿开始运动。
  • FALSE:不开始运动。
当发出此执行命令或者出现错误 MC_FB_ERR_NOT_HOMED 时,轴应处于归位位置。
Position
输入
REAL
技术单元中运动的目标位置(负值或正值)。
技术单元在轴的“
轴 - 常规
”选项卡进行定义。
Velocity
输入
REAL
速度最大值。
当 Jerk = 0 时可能不会达到最大速度。
速度的符号会被忽略,运动方向由输入位置来决定。
Acceleration
输入
REAL
加速度的值(始终为正值 - 可增加电机的能量)。
用户单位/sec
2
Deceleration
输入
REAL
减速的值(始终为正值 - 可减少电机的能量)。
u/秒
2
Jerk
输入
REAL
加加速度的值(始终为正值)。
u/秒
3
当输入加加速度的值为 0 时,Trapezoid 配置将由运动引擎来计算。当 Jerk > 0 时,将计算 S-Curve 配置。
Direction
输入
SINT
此参数未使用。
BufferMode
输入
SINT
此参数未使用。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
梯形图编程中的轴输出为只读。
Done
输出
BOOL
当为 TRUE 时,将达到命令位置。
当此轴的原位输入配置为 Enabled 时,则在此完成位变为 True 之前,驱动器需要将原位输入信号设置为活动。
此操作完成,速度为零(除非操作被取消)。
Busy
输出
BOOL
为 TRUE 时,功能块未完成。
Active
输出
BOOL
当为 TRUE 时,表示功能块可控制轴
CommandAborted
输出
BOOL
当为 TRUE 时,表示命令已被其他命令或“错误停止”覆盖。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_MoveAbsolute 示例

MC_MoveAbsolute 功能块图示例
MC_MoveAbsolute 功能块图示例
MC_MoveAbsolute 梯形图示例
MC_MoveAbsolute 梯形图示例
MC_MoveAbsolute 结构化文本示例
MC_MoveAbsolute 结构化文本示例
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal