MC_MoveVelocity(运动控制移动速度)

MC_MoveVelocity 指令可以指定速度命令从未结束的受控制运动。
操作详细信息︰
  • 如果 MC_MoveVelocity 的 DirectionIn 输入等于 0 且︰
    • 轴处于移动状态,将忽略 Velocity 输入的符号,轴继续按照当前方向移动并应用新动态参数。
    • 轴未处于移动状态,MC_MoveVolecity 会报告错误。
  • 如果在执行 MC_MoveVelocity 期间达到 PTO 脉冲限制,PTO 累加器值会翻转到 0(如果已激活软限位,则翻转到软限位的相反极限),且会继续执行。
  • 如果轴处于移动状态,且 MC_MoveVelocity 发布与当前运动方向相反(Velocity * Direction 的符号)的运动,则 MC_MoveVelocity 会报告错误。
  • 一旦已设置信号“InVelocity”,则表示 MC_MoveVelocity 完成。除信号“InVelocity”外,任何其他后续运动事件都不会影响 MC_MoveVelocity 输出。
  • 一旦轴的速度达到命令的速度,MC_MoveVelocity 的 InVelocity 输出始终为 True,或直到停止 MC_MoveVelocity。
  • (Velocity * Direction) 的符号决定 MC_MoveVelocity 的运动方向。如果 Velocity 符号和 Direction 符号相同,则会发布正向运动。如果 Velocity 符号和 Direction 符号相反,那么会发布负向运动。
  • 当 MC_MoveVelocity 被其他功能块或运动事件覆盖,或在“执行”的下降沿被中止,则将复位“InVelocity”信号。
  • 要停止或更改 MC_MoveVelocity 启动的运动,必须使用其他指令块(包括使用不同参数重新执行 MC_MoveVelocity)来中断或覆盖该指令块。
  • 如果发布 MC_MoveVelocity 时轴处于“静止”状态(不受其他功能块控制)且出现功能块错误,则轴状态将转为“错误停止”。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_MoveVelocity
MC_MoveVelocity
MC_MoveVelocity 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_MoveVelocity 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。
Execute
输入
BOOL
指示何时开始运动。
  • TRUE: 在上升沿开始运动。
  • FALSE:不开始运动。
Velocity
输入
REAL
速度最大值 [u/s]。
Acceleration
输入
REAL
加速度的值(可增加电机的能量)[u/s
2
]
Deceleration
输入
REAL
减速的值(可减少电机的能量)[u/s
2
]
Jerk
输入
REAL
加加速度的值 [u/s
3
]
DirectionIn
输入
SINT
有效值包括:-1、0、1。
BufferMode
输入
SINT
此参数未使用。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
梯形图编程中的轴输出为只读。
InVelocity
输出
BOOL
TRUE: 已达到命令的速度(首次)。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 指令块未完成。
  • FALSE:指令块已完成。
Active
输出
BOOL
TRUE: 表示功能块具有轴的控制权。
Direction
输出
SINT
有效值包括:-1、0、1。
CommandAborted
输出
BOOL
TRUE: 命令已被其他命令或“错误停止”覆盖。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_MoveVelocity 示例

MC_MoveVelocity 功能块图示例
MC_MoveVelocity 功能块图示例
MC_MoveVelocity 梯形图示例
MC_MoveVelocity 梯形图示例
MC_MoveVelocity 结构化文本示例
MC_MoveVelocity 结构化文本示例
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal