MC_Home(运动控制原位)

MC_Home 指令可命令轴执行
<search home>
序列。此序列的详细信息依赖于制造商,可根据轴参数进行设置。Position 输入用于在检测到参考信号且达到配置的 Home 偏移时设置绝对位置。
操作详细信息︰
  • 发布 MC_Power 后,轴 Homed 状态会重置为 0(未归位)。多数情况下,轴接通电源后,需要执行 MC_Home 功能块,才可以校准轴位置和归位参考。
  • MC_Home 功能块只能使用 MC_Stop 或 MC_Power 功能块取消。如果在完成之前取消,则先前搜索到的归位位置会被视为无效并清除轴的 Homed 状态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的 L50E 和 L70E 控制器。
MC_Home
MC_Home
MC_Home 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_Home 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。
Execute
输入
BOOL
指示何时开始运动。
  • TRUE: 在上升沿开始运动。
  • FALSE:不开始运动。
Position
输入
REAL
当检测到参考信号且达到配置的主偏移时设置绝对位置。
在位置从用户位置转换到 PTO 脉冲时,此输入的值范围为 -0x40000000 – 0x40000000 实际值脉冲。设置软限位内的位置值。
无效的输入值导致产生了错误。错误 ID = MC_FB_ERR_PARAM。
HomingMode
输入
SINT
归位模式的枚举输入。
BufferMode
输入
SINT
未使用。该模式始终为 mcAborting。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
梯形图编程中的轴输出为只读。
Done
输出
BOOL
  • TRUE: 归位操作已成功完成且轴状态设置为“静止”。
  • FALSE:归位操作正在进行或未完成。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 指令块未完成。
  • FALSE:指令块已完成。
Active
输出
BOOL
TRUE: 表示指令块可控制轴。
CommandAborted
输出
BOOL
TRUE: 命令已被其他命令或“错误停止”覆盖。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UNIT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。
HomingMode 参数
值
名称
描述
0x00
MC_HOME_ABS_SWITCH
通过搜索归位绝对开关进行的归位进程。
0x01
MC_HOME_LIMIT_SWITCH
通过搜索限位开关进行的归位进程。
0x02
MC_HOME_REF_WITH_ABS
通过搜索归位绝对开关加上使用编码器参考脉冲进行的归位进程。
0x03
MC_HOME_REF_PULSE
通过搜索限位开关加上使用编码器参考脉冲进行的归位进程。
0x04
MC_HOME_DIRECT
通过从用户参考直接强制归位位置进行的静态归位进程。功能块会将机制所在的当前位置设置为归位位置,其位置由输入参数“Position”决定。

MC_Home 示例

MC_Home 功能块图示例
MC_Home 功能块图示例
MC_Home 梯形图示例
MC_Home 梯形图示例
MC_Home 结构化文本示例
MC_Home 结构化文本示例
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal