HSC 指令

使用高速计数器 (High Speed Counter, HSC) 指令监视和控制高速计数器。
HSC 指令
指令
描述
HSC 将高预设、低预设和输出源值应用到高速计数器。
HSC_SET_STS 手动设置或重置 HSC 计数状态。
HSCE 开始、停止和读取累加器值。
HSCE_CFG 是高速计数器配置。
HSCE_CFG_PLS 是高速计数器可编程限位开关配置。
HSCE_READ_STS 读取高速计数器状态。
HSCE_SET_STS 手动设置/复位高速计数器状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal