HSCE 错误代码

下表描述了 HSCE 指令的状态错误代码。
HSCE 错误代码
错误代码
错误描述
更正措施
0
指令已成功完成操作。
N/A
1
HSC 配置文件无效。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。有关联系信息,请参见:
2
HSC 模块类型无效。
更正模块类型。例如,选择模块类型作为插件。
3
HSC 插槽 ID 无效。
更正功能块的通道输入中的插槽 ID。
4
HSC ID 无效。
更正 HSC ID。例如,为计数器 0 设置 0。
5
通道的模式无效。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
6
PLS 大小无效。
PLS 大小必须 <= 24,PLS 数据数组的大小必须 >= PLS 大小。
7
PLS 偏移量无效。
PLS 偏移量 + PLS 大小必须在 PLS 数据数组的大小范围内。
8
InitAccumulator 值无效。
更正 InitAccumulator 值。它可能超过边界值或超出 LP 或 HP 限值范围 (LP <= InitACC <= HP)。
9
LP 无效。
更正 LP 值。它可能超过边界值。
10
OF 无效。
更正 OF 值。
11
UF 无效。
更正 UF 值。
12
HP 无效。
更正 HP 值。
13
没有 HSCE 的配置。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
14
HSCE 状态无效。
检查 HSCE 相关的功能块以确认此功能块的状态。
15
插件模块无效
检查插件模块以确认它是 HSC 模块。
16
HSCE 正在运行。
当 HSC 正在计数时,不得处于配置和设置状态。 HSCE_CFG 和 HSCE_CFG_PLS 在 HSCE 运行时会被执行。
17
停止 HSC 插件失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
18
更新速率写入失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
19
写入脉冲编号失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
20
写入应用 ACC 失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
21
写入 ACC 失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
22
写入应用失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
23
写入 PLS 编号失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
24
写入下溢失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
25
写入上溢失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
26
写入低预设失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
27
写入高预设失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
28
写出低预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
29
写出高预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
30
写出输出掩码失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
31
写出 PLS 低预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
32
写出 PLS 高预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
33
写入 PLS 低预设失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
34
写出 PLS 高预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
35
写入 PLS 偏移量失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
36
写入 PLS 编号失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
37
读取状态失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
38
读取高预设失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
39
读取低预设失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
40
读取 ACC 失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
41
读取脉冲宽度编号失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
42
读取脉冲宽度失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
43
读取脉冲编号失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
44
读取更新速率失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
45
写入状态失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
46
读取低预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
47
读取高预设输出失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
48
读取 PLS 编号失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
49
N/A
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
50
写入应用状态失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
51
通道输入无效。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
52
读取触摸探针失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
53
写入复位 ACC 失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
54
启动 HSC 失败。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
55
计数器被禁用。
已禁用 HSC 计数器。检查通道配置,以验证 HSC 计数器是否已启用。
56
输出掩码值无效。
检查输出掩码是否在有效范围内。对于插件 HSC 模块,范围为 0-65,535。
57
高预设输出无效。
检查 HP 输出是否在有效范围内。对于插件 HSC 模块,范围为 0-65,535。
58
低预设输出无效。
检查 LP 输出是否在有效范围内。对于插件 HSC 模块,范围为 0-65,535。
59
不是受支持的 UPM 版本。
检查 HSC 插件模块的版本配置。
60
未添加 HSC 模块。
检查实际插件模块是否为 HSC 模块。
61
未配置 HSCE 插件模块。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
62
将 HSC 插件模式更改为“未运行”时发生 UPM 插件写入错误。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
63
将 HSC 插件模式更改为运行模式时发生 UPM 插件写入错误。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
64
读取输出状态时发生 UPM 插件读取错误。
与 Rockwell Automation 技术支持代表联系。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal