HSCE_CFG

HSCE_CFG 指令用于配置高速计数器。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
HSCE_CFG
HSCE_CFG
HSCE_CFG 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Execute
输入
BOOL
上升沿启动 HSC 配置(HSCE Enable 应为 FALSE)。
下降沿将清除所有输出值。
Channel
输入
HSCE_CHANNEL
HSCE 通道。
InitAccumulator
输入
LINT
累加器初始值。
OFSetting
输入
LINT
计数器溢出限制值。
UFSetting
输入
LINT
计数器下溢限制值。
HPSetting
输入
LINT
HSCE 的高预设 (HP) 值。
LPSetting
输入
LINT
HSCE 的低预设 (LP) 值。
PLS_Offset
输入
USINT
在 PLS 数据数组中开始偏移。
OutputMask
输入
UDINT
可编程限位开关 (Programmable Limit Switch, PLS) 功能的输出掩码。
HPOutput
输入
UDINT
高预设输出状态。
LPOutput
输入
UDINT
低预设输出状态。
Done
输出
BOOL
HSC 配置操作(由此指令启动)成功。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
ErrorID
输出
UINT
当发生错误时,ErrorID 包含错误代码。

HSCE_CGF 示例

HSCE_CGF 功能块图示例
HSCE_CGF 功能块图示例
HSCE_CGF 梯形图示例
HSCE_CGF 梯形图示例
HSCE_CGF 结构化文本示例
HSCE_CGF 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal