搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
使用高速计数器指令
本节介绍在逻辑程序中使用高速计数器指令的特定详细信息和示例,具体包括:
使用高速计数器指令
配置高速计数器 (High-speed Counter, HSC) 用户中断
配置可编程限位开关
示例:如何创建 HSC 程序
示例:如何添加可编程限位开关 (PLS) 功能
示例:可编程限位开关已启用
HSC 指令
更新 HSC 应用程序数据
HSC 的“新建中断”对话框
配置高速计数器 (High-speed Counter, HSC) 用户中断
添加和配置高速计数器 (High-speed Counter, HSC) 用户中断
配置可编程限位开关
示例:如何创建 HSC 程序
示例:添加可编程限位开关功能
示例:可编程限位开关已启用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal